Bruker HTS i Nexans poinformowali o zakończeniu sukcesem europejskiego projektu Super 3C

.

Paryż - Nexans, lider światowego przemysłu kablowego i Bruker HTS GmbH poinformowali o zakończeniu sukcesem projektu Super 3C (Superconducting Coated Conductor Cable) polegającego na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu i przetestowaniu przez europejskie konsorcjum kabla energetycznego wykorzystującego nadprzewodnik (HTS - High Temperature Superconducting) drugiej generacji.

Super 3CProjekt Super 3C rozpoczął się w czerwcu 2004 i zakończył pomyślnie w grudniu 2008 testem 30-metrowego odcinka jednofazowego systemu kablowego HTS. Testowany kabel HTS osiągnął sój cel przysyłając prąd 17 MW. Jest to jeden z pierwszych kabli HTS wykorzystujący nadprzwodniki HTS drugiej generacji (2G). Nadprzewodnik ma postać taśmy, która jest idealnym przewodnikiem elektrycznym po schłodzeniu do temperatury –200°C.

Nadprzewodnik drugiej generacji wykonany przez Bruker wykorzystuje zalety nadprzewodnictwa i miedzi pozwalając na łatwe połączenie z elementami istniejących sieci energetycznych przy jednoczesnych olbrzymich możliwościach przysyłowych. Bruker HTS wyprodukował i przetestował prawie 4,000 metrów nadprzewodnika 2G wykorzystanego w kablu Super 3C.

Nexans wyprodukował kabel Super 3C łącznie z kopertą kriogeniczną pozwalającą na zachowanie temperatury –200°C poprzez przepływ ciekłego azotu.

Projekt o wartości 5.2 milionów Euro powstał w czerwcu 2004 i był współfinansowny w 50% przez Unię Europejską (2.7 miliony Euro) w ramach 6-ego programu rozwoju technologii i wynalazków. Nexans pełnił funkcję koordynatora projektu. Bruker HTS był odpowiedzialny za największą część projektu - zaprojektowanie i dostawę nadprzewodników HTS 2G do produkcji kabla.

W sumie siedem firm uczestinczyło w projekcie; EON AG (Niemcy) jako dostawca potrzeb systemu energetycznego; Tampere University of Technology (Finlandia), który z pomocą Instytutu Inżynierii Elektrycznej w Bratysławie (Słowacja) zaprojektował założenia do projektu kabla; Instituto de Ciencia de Materials de Barcelona (Hiszpania) i ZFW (Germany), które razem wspomagały zaprojektowanie i charakterystykę taśmy HTS; i Labein Tecnalia (Hiszpania), który z pomocą Air Liquide (Francja) odpowiedzialnego za dostarczenie systemu chłodzenia poprowadził program testowy kabla .
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
Burkhard Prause, Ph.D Bruker Managing Director, Bruker HTS & Bruker EAS
Telefon +49(0)6181 4384-4133
Burkhard.Prause@advancedsupercon.com

About Bruker HTS/Bruker Advanced Supercon:

Bruker HTS GmbH is based near Frankfurt, Germany and is part of the Bruker Advanced Supercon division of Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR). In addition to Bruker HTS, the Bruker Advanced Supercon business also includes Bruker EAS in Germany, Hydrostatic Extrusions Limited in Scotland, and Bruker Advanced Supercon, Inc. in the United States. Bruker HTS is a leading manufacturer of both 1G BSSCO and 2G YBCO HTS materials and devices, based on its broad HTS technology platform. Bruker HTS solutions enhance the reliability and efficiency of electrical power grids and large energy demanding applications. Its proprietary SuperFast™ superconducting fault current limiter (SFCL) has the potential to enhance power grid reliability, and its HTS current lead products dramatically reduce electrical losses in large industrial and research magnets. Conductors and components made by Bruker HTS are being used to build a new generation of compact high power devices such as HTS motors, generators, cables and transformers, as well as high field magnets for medical and research applications. For more information: www.advancedsupercon.com

O grupie Nexans

Nexans to światowy lider w przemyśle kablowym. Zakłady tej firmy funkcjonują w 39 krajach, a przedstawicielstwa handlowe w 65. Grupa zatrudnia 22.800 osób. Sprzedaż Grupy wynosi 7,5 mld euro. Nexans oferuje szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań na bazie kabli miedzianych i światłowodowych, z przeznaczaniem dla infrastruktury, przemysłu i budownictwa. Produkowane przez Nexans kable i systemy można znaleźć w każdym obszarze ludzkiej aktywności, od sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, po lotnictwo, motoryzację, koleje, budownictwo, petrochemię, medycynę itd. Więcej informacji www.nexans.com